Управление освещением дома
Современные квартиры и дома насыщены источниками света различной мощности и конфигурации. Привычные нам способы управления ими зачастую уже невозможно применять из-за технических ограничений или по причине несоответствия требованиям заказчика. В этой статье мы рассмотрим новые способы управления освещением, которые позволяют нам выйти за привычные рамки.

Импульсные реле хорошо зарекомендовали себя в качестве устройств управления освещением. По сути это реле с механической фиксацией контактов в положение вкл/выкл, что позволяет после выключения или выключения снять с них напряжение. Таким образом управление осуществляется импульсом, отсюда и название устройства. Основные преимущества – бесшумность, энергоэффективность, неограниченное количество точек управления, возможность управлять мощными нагрузками, безопасность с пожарной точки зрения.
Импульсные реле с централизованным управлением позволяют дополнительно расширить возможности управления. В частности помимо локального управления освещением конкретного помещения локально т.е. кнопкой (или кнопками) установленными в этом помещении, можно управлять группами таких реле централизовано т.е. из какой то одной точки (у выхода из дома например) выполняя функцию включить все/выключить все. Решение актуально для коммерческих зданий, коттеджей и т.д. В линейке iTL Acti 9 такую функцию можно реализовать с помощью специальных реле с централизованным управлением или приставок к простым импульсным реле.
Управление освещением по времени
Для проходных помещений (длинные коридоры, лестничные марши) и т.п. можно построить управление освещением по времени. Например, выйдя на лестницу на одном этаже человек нажимает кнопку и включает свет, после чего проходит лестницу и уходит, а свет отключится автоматически по истечении определенного времени. Это удобный и практичный способ управления освещением является еще и энергоэффективным т.к. позволяет избежать затрат ээ на бесцельно горящие лампы в коридорах, лестницах, прихожих и т.д. Приставка iATEt для импульсных реле серии Acti 9 позволяет реализовывать 5 диапазонов выдержки времени от нескольких секунд до 10 часов, что позволяет применять его для любых видов задач.
Импульсные реле и контакторы для управления светодиодными светильниками
В настоящий момент времени все большее распространение получили светильники на основе светодиодов. Это современное решение обладает большим количеством плюсов по сравнению с привычными нам источниками света, но имеет и ряд существенных минусов, в частности пусковые токи, которые губительно воздействуют на контактные группы устройств управления освещением и приводят к быстрому выходу их из строя. Для надежной и долговечной работы со светодиодными нагрузками необходимо выбирать устройства управления с большим запасом по току, что приводит к увеличению размеров и стоимости оборудования. Специально для таких случаев SE предлагает специальные импульсные реле и контакторы для управления светодиодными светильниками. Эти устройства имеют особую конструкцию, которая позволяет избежать больших пусковых токов за счет включения в момент прохождения напряжения сети через 0. Таким образом удается обеспечить большой ресурс работы устройств более 5 млн циклов вкл/выкл при сохранении компактных габаритов 18 мм (ширина автоматического выключателя 1 полюс).
Помимо импульсных реле управление нагрузками можно построить на контакторах, которые отличаются тем, что могут управлять нагрузками большей мощности. Например, в линейке контакторов iCT Acti 9 SE есть возможность выбрать решения от 1 до 4 полюсов на токи до 100 А активной нагрузки. Это делает контактор незаменимым решением для управления большими осветительными (и не только) нагрузками, а большой выбор доп устройств позволяет организовывать управление по времени, по разным типам управляющих сигналов, контролировать положение контактора вкл/выкл и решать многие другие задачи.
Отдельно хотелось бы отметить новое устройство в управлении нагрузками в т.ч. осветительными это автоматический выключатель с интегрированным мотор-приводом Reflex IC60. По сути он представляет собой комбинацию нескольких устройств с различными задачами и различными принципами управления в едином корпусе, что позволяет применять его для решения широкого круга задач. Этот аппарат устроен так, что он может защищать электрическую цепь от повреждений, как автоматический выключатель, при это он может коммутировать нагрузки, при этом управляться импульсной командой, как импульсное реле, постоянной командой, как контактор или через специальный порт Ti24 управляться через коммуникационную систему SmartLink или логический контроллер. Такое сочетание возможностей делает Reflex IC60 незаменимым устройством в случае необходимости управления нагрузками с нескольких каналов, управление которых построено по разным принципам.