Электронные и электромеханические диффавтоматы и УЗО

Наиболее часто для защиты от поражения током и пожара применяют устройства защиты от дифференциального тока (УДТ). Устройства эти в свою очередь можно разделить на два вида: без защиты от сверхтоков, обычно их называют Выключатели дифференциального тока или УЗО, и устройства со встроенной защитой от сверхтока, называемые Автоматические выключатели дифференциального тока (или диффавтоматы). Последние помимо защиты от поражения током и пожара могут защитить еще и от короткого замыкания и перегрузки сети.

Электронные 
    и электромеханические диффавтоматы и УЗО

Применение этих устройств определяется ГОСТ Р 50571.3-2009, который требует обязательной установки УДТ для защиты розеток общего пользования с током до 20 А, которые используются для защиты всех электрических цепей в ванных и душевых, помещениях бассейнов и других аналогичных помещениях, а также электрических цепей, проложенных вне помещений на улице.

На текущий момент существуют электромеханические и электронные УДТ. В основе электромеханического УДТ лежит дифференциальный трансформатор, который является основной рабочей частью устройства. Такая конструкция УДТ достаточно дорогая, но считается более надежной из-за того, что для работы такому УДТ не требуется напряжение питания. Они так и называются независящими от внешнего источника питания. Однако, технологии производства активно развиваются, и сейчас на рынке предлагаются УДТ с более простой и экономичной конструкцией, где вместо дифференциального трансформатора применяется электронная схема. УДТ такой конструкции называются электронными требуют для работы напряжение питания т.е. являются зависящими от внешнего источника питания.

Какой тип УДТ можно применять?

Существенная разница в цене между электромеханическими и электронными УДТ все чаще склоняет выбор в пользу более экономичного электронного решения. При этом зависимость от источника питания вызывает вопросы, связанные с возможностью использования электронных УДТ, например, в жилищном строительстве. Для того, чтобы понять, в каких случаях какой тип УДТ можно применять предлагаю обратиться к действующему ГОСТ.

Какой тип УДТ можно применять?

Итак, ГОСТ Р 50571.5.53—2013 допускает использование устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током, со вспомогательным источником питания, которые не способны автоматически срабатывать в случае отказа в работе вспомогательного источника питания, только при соблюдении одного из двух следующих условий:

  • защита при повреждении (от косвенного прикосновения) обеспечивается даже в случае отказа в работе вспомогательного источника питания;
  • устройства устанавливаются в электроустановках, которые обслуживаются, испытываются и проверяются обученным (ВА4) или квалифицированным (ВА5) персоналом. В качестве внешнего источника питания рассматривается питающая электрическая сеть.

Таким образом, если электронное УДТ при пропадании или снижении напряжения в сети автоматически не отключается, то его можно применять только на объектах, где есть обученный и подготовленный электротехнический персонал, как правило объекты гражданского и промышленного строительства. Соответственно, в домах и квартирах такого персонала нет и применять такие УДТ нельзя.

Если же электронное УДТ автоматически отключается при пропадании или снижении напряжения питающей сети, то оно может применяться без ограничений как в жилищном, так и в гражданском и промышленном строительстве. В качестве примера можно привести предложение электронных УДТ от компании Schneider Electric. Представленные в линейках модульного оборудования Acti 9 и Easy 9 электронные УЗО и диффавтоматы имеют конструкцию, которая позволяет им сохранять работоспособность даже при снижении напряжения сети до 50 В. Такое глубокое снижение напряжения сети является крайне редким явлением. При этом, если напряжение все же снизится менее 50 В представленные УДТ отключатся, таким образом защитив от риска поражения током.

Такое сочетание рабочих характеристик и конструкции УДТ обеспечивает полную электробезопасность с максимальной надежностью электроснабжения, а доступная цена делает предложение электронных УДТ от Schneider Electric одним из самых привлекательных на рынке.

Таким образом, для защиты человека от поражения электрическим током и защиты от пожара могут применяться как электромеханические, так и электронные УДТ. При этом, если электромеханические решения могут применяться на любых объектах без ограничений, то для электронных УДТ при применении в жилищном строительстве необходимо выполнение указанных условий. В целом же электромеханические УДТ являются более надежными благодаря своей конструкции, при этом электронные УДТ, несомненно, выигрывают в компактности и стоимости. Решение же о том, какой тип устройств применять остается за пользователем.

Дифференциальные автоматы Schneider Electric вы можете приобрести в нашем магазине

No results
Мы ничего не нашли
Попробуйте уточнить поисковый запрос, либо выберите нужные товары из каталога
перейти в каталог